26.10.2012 10:45 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 16.10.2019 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hi Inster, Ich dir mal ein beispiel programm geschrieben um eine einigermaßen gescheite Auflössung des Messwertes zu bekommen musste ich die Torzeit (B002) auf eine Halbe Minute einstellen und den wert mit 55 zu multiplizieren (B003 und B010) die anzeige zeigt jetzt cm/min an. Ich hoffe das gibt dir wennigstens anhaltspunkte wie dieses problem zu lösen wäre. Grüße Para DateianhangGeschwindigkeitsmessung.zip (391 Downloads) |
26.10.2012 12:00 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Hallo Para, vielen Dank für das Programm. Um nicht in der Produktion diesen Test durchzuführen, simuliere ich den Sensor mit einem Impulsgeber. Ich habe nun noch den Meldetext eingefügt und es scheint zu funktionieren. Nun versuche ich noch den Wert cm/min in m/min anzugeben, damit der Anlagenführer dann gerade sieht wie schnell die Anlage läuft. Sollte möglich sein, oder? Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich das Programm auf meine LOGO laden möchte kommt folgender Fehler: *** 26.10.12 11:58 Geschwindigkeitsmessung_V2.lsc *** PC --> LOGO! Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang: B001 [Vor-/Rückwärtszähler] B005 [Vor-/Rückwärtszähler] B010 [Analogverstärker] B012 [Meldetext] Übertragung PC --> LOGO! fehlgeschlagen Soll ich den Blöäcken einfach einen Ausgang zuweisen? Gruss Marco DateianhangGeschwindigkeitsmessung_V2.zip (137 Downloads) |
26.10.2012 13:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Hallo Toeternietoe, vielen Dank für Deine Info. Habe das nun im Programmso angepasst und konnte es zum Test einmal auf die LOGO laden. Gehe ich richtig der annahme, dass wenn ich mehr Impulse pro Umdrehung hätte, die Zeit zum refreshing der Anzeige kürzen könnte. DateianhangGeschwindigkeitsmessung_V3.zip (147 Downloads) |
29.10.2012 08:56 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 16.10.2019 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Marco, Das sollte funktionieren durch 8 Impulse pro umdrehung könntest du die Torzeit auf 15s verkleinern wäre bestimmt besser für die Aktualisierungsrate. Ich hab dir auch noch einen Zähler mit rein gebaut welcher dir dann die Komplette Kabellänge mit ausgibt so hast du wenigstens eine Anzeige die sich permanent ändert . Leider ist diese anzeige nicht besonderst genau. Ich hoffe dennoch das dir das ein wenig hilft. Grüße Para DateianhangGeschwindigkeitsmessung_V4.zip (233 Downloads) |
29.10.2012 23:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, zu dieser Fragestellung finden sich viele Antworten und Schaltungen von mir hier im Forum, u. a.: Suche nach "Drehzahl LOGO" Blöcke zwischen Eingang und Zähler sollten vermieden werden, da dann keine "Schnelle Impulserfassung" möglich ist (--> Fehler). Je mehr Impulse, um so höher die Auflösung und ggf. je kleiner die Messzeit (kann). Besser kann hier ggf. auch eine Messung derzeitlichen Impulsabstände (0,5 s bis 15 s) angewendet werden. Schaltungen unter: Anzeige in m/min: Dazu mm/min berechnen aus den Impulsen/Masszeit oder aus Impulszeitdifferenz und mit 3 nachkommastellen als m/min anzeigen in Textmeldung. So ist die beste Auflösung möglich 8einzige Ausnahme ist der Maximalwert von 33,000 m/min, der nur mittels einer sepataten Textmeldung angezeigt werden kann ( z. B. mittels Block Fehlererkennung Arithmetik)... Liebe Leute seht euch im Forum um....Schaltungssammlung, TAGs etc.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf