30.05.2016 13:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Lade doch mal bitte dein Programm hoch. |
30.05.2016 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Ich habe mir mal meine eigenen Gedanken dazu gemacht, vielleicht kannst du dir ja damit anfreunden.... Grundgedanke: die Pausenzeit und die Impulsanzahl in ein festes Verhältnis stellen. 24 Std./900 Impulse. Dann die Pausenzeit nach diesem Verhältnis immer wieder nachtriggern, so lange die Pausenzeit noch läuft. Also: 24 h/900 Imp. * tatsächliche Anz. Imp. Ich habe zum Testen die Zeiten alle kleiner gestellt (Datei mit V1 im Namen). DateianhangBeregnungspause.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.05.2016 22:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, im Anhang das Programm. Es ist noch nicht ganz fertig, aber das Wesentliche läuft. Gruß Richard DateianhangBeregnung-Mengenmessung-Druck-Temp_2-Regentimer.zip (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf