05.12.2015 16:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21486 Bewertung:
|
So sehe der Anschluss aus. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
05.12.2015 17:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21486 Bewertung:
|
Du kannst mit einem Analog-MUX die Sollwerte umschalten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
05.12.2015 18:11 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ja so könnte das gehen, den AQ2 brauche ich eigentlich nicht aber es lässt sich an dieser Stelle keine Merker oder Klemme anbringen und ohne lässt sich das Programm nicht speichern/übertragen. Dateianhang171 Messgerät 4.zip (17 Downloads) |
05.12.2015 18:33 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
äää ja weil ich Blödman jetzt geht´s danke dir |
27.12.2015 14:22 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo und frohe Weihnachten Darf ich euer Wissen nochmal anzapfen ? Meine Pumpe funktioniert dank eurer Hilfe einwandfrei. Im Betrieb hab ich aber noch ein kleines Problem. Wen die Pumpe verstopft bräuchte ich einen Pumpenschutz. Sprich wen für 20 Sekunden am Eingang I3 weniger als 10 Signale ankommen soll AQ1 auf 0Volt gesetzt werden. ( I3 zählt die Impulse der Gasuhr , I4 fungiert als Ein /Aus Schalter I5 +I6 als Wahlschalter 8,16, 24Liter/ min )
Dateianhang171 Messgerät 6.zip (14 Downloads) |
27.12.2015 14:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21486 Bewertung:
|
Siehe Anhang. Wenn die Überwachung angesprochen hat (Einschaltverzögerung B007 abgelaufen, wird sie durch I4 abgeschaltet. Bei einem neuen Einschalten mit I4 wird auch die Überwachung wieder scharf geschaltet. Dateianhang171 Messgerät 6_V2.zip (17 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.12.2015 15:52 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Super ! und so schnell. ich habe das viel umständlicher versucht .. Ich danke dir ! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf