13.09.2017 13:19 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Danke! Was ist genau in #Vari übertragen? |
13.09.2017 13:31 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Err Ausgang sagt ''Der Datenbaustein hat den falschen Datentyp'' |
06.10.2017 09:36 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Es hat mit Array-DB geklappt. Aber CPU geht irgendwie in Fehler. 1 von 1000; Ereignis-ID: 16# 02:2567 |
12.10.2017 16:14 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Wegen #Vari kriege nur diese Fehlermeldungen... |
12.10.2017 18:48 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, hast mal "Software (komplett übersetzen)" probiert? Wirkt oft Wunder! Mfg |
13.10.2017 08:56 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hilft leider nicht. Statt #Vari habe ich einen Baustein auf den Eingang TSEND eingegeben.Das hat funkzioniert. Habe ich was falsches gemacht? Kobrik |
13.10.2017 10:20 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hier sind DB Eigenschaften |
13.10.2017 14:31 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Flüchtiger DB-Bereich
|
13.10.2017 16:01 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, probier doch einfach den Sendbaustein für jeden Deiner Datenbausteine getrennt aufzurufen. Du kannst das in einer CASE Verzweigung einfach realisieren und beim SEND Baustein immer die gleiche Instanz verwenden. Die CASE Variable sollest Du aber nur ändern, wenn keine Übertragung aktiv ist. Voraussetzung, um einen DB als Variable an den Variant anlegen zu können ist, dass der DB von einem Datentyp abgeleitet ist. Array DB's sollten auch funktionieren. Die Beschaltung des TSEND wird vor der CASE Anweisung direkt auf die IN Variablen der Instanz vorgenommen. Ich hab Dir mal ein grobes Schema dazu erstellt. Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 13.10.2017 16:02:58 |
|
16.10.2017 10:24 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Ich versuche das noch mal, und sage Ihnen Bescheid. |
16.10.2017 16:31 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Haben SIe "DB1", "DB2" irgendwo definiert ? |
16.10.2017 20:13 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, DB1 ist von einem Datentyp abgeleitet, DB2 auch aber von einem anderen und DB12 ist ein Array-DB. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf