22.08.2016 16:38 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, vorab: ich bin recht neu Auf dem Gebiet der SPS Programmierung. (Ich beschäftige mich jetzt im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum ersten Mal praktisch damit, studiere zwar Elektrotechnik hatte mich aber zuvor eher mit Mikrocontrollern beschäftigt.) Ich arbeite mit einer Siemens S7-300; CPU 315-2 PN/DP und TIA V13 Professional. Das „Einlesen, Verarbeiten und Ausgeben" von verschiedenen Signalen (Analog, Digital, Temperaturen mit entsprechenden Modulen) hat schon funktioniert. Nun kämpfe ich mit dem Auslesen eines Inkrementalgebers. Um das 24 V Signal des Gebers (A;B,Z) auszulesen wurde ein FM 350-1 Modul vorgesehen. 1. Wenn ja werde ich die Signale wohl mit Hilfe andere „eigener“ Funktionen auswerten müssen. Hat hierzu jemand ein Beispiel, welches mit TIA und dem FM350 arbeitet? (Das „alte Step7“ scheint mir doch etwas verschieden zum TIA Portal und das übertragen fällt mir nicht so leicht) (am liebsten in LAD). 2. Wenn ich „Easy Motion Control“ nutzen kann, würde ich mich sehr über einen Link in dem z.B. ein Beispiel mit einer S7-300 und Tia gezeigt wird. Bspw. habe ich schon große Schwierigkeiten das „Konzept“ zu verstehen, wofür steht z.B. „axis“. Beim googlen habe ich nur Counter bzw S7 Tutorials entdeckt und sowohl mit der TIA Hilfe als auch mit dem Manual zum FM-350 Modul bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Zusammenfassend: Wo und wie kann ich das FM 350 Modul in TIA parametrisieren? Kann ich den „EncoderFM350“ Baustein mit einer TIA V13 Lizenz für eine S7-300 nutzen?
->wenn nein: hat jemand Tipps (am besten sogar Beispiel, Lösungen den Inkrementalgeber ohne „Easy Motion Control“ auszuwerten. Hat jemand ein paar Tipps wo ich mich schlauer machen kann? (Vielleicht habe ich bissher nur an den falschen Orten gesucht). Vielen Dank und viele Grüße Tobias |
23.08.2016 08:53 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 3818 Bewertung: (554) |
Hi, ich hab mit der FM350-1 noch nicht unter TIA gearbeitet aber es gibt ein Beispielprojekt; schau mal da: Wie ist die Zählerbaugruppe FM350-1 (6ES7350-1AH03-0AB0), in STEP 7 Professional ab V11, in Betrieb zu nehmen?In diesem Beitrag wird auch noch zu einem Getting Started/Handbuch verwiesen. Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf