18.07.2012 21:05 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Da habe ich noch eine Frage, wie lange bleibt eine Remanente Zahl bestehen nach dem Stromausfall ? Immer Vorslag fur ihre programm Dateianhangpulstel.zip (37 Downloads) |
19.07.2012 09:48 | |
Beiträge: 79 Bewertung: (1) |
Hallo, ich würde mich auch mal an einer lösung versuchen, habe aber noch eine Frage. Was soll passieren wenn z.B. I4 und I5 gleichzeitig betätigt werden? |
19.07.2012 13:18 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Deine vrage war nicht deutlich... So besser Dateianhangpulstel.zip (39 Downloads) |
19.07.2012 14:09 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich habe deine Lösung angepasst und es funktioniert fast alles, nur ab und zu stimmen die Impulse nicht mit dem eingegeben Wert an den eingängen überrein. Was kann das sein? Program ist im Anhang Dateianhangpulstel2.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Oter am: 19.07.2012 16:38 |
|
Folgen Sie uns auf