10.12.2010 12:38 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31)
|
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28947641 in vorliegendem link ist beschrieben, wie ich auf einer Microbox 427C mit winXP embedded die RTX installiere (WinAC RTX 2009). es muss dazu die Multiprozessor-HAL durch eine Uniprozessor-HAL ersetzt werden. leider gelten die da downloadbarenTreiber nur für SP2. nicht, wie bei mir installiert SP3. wo bekomme ich die aktuelle Uniprozessor HAL-Treibersoftware her? vielen dank |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.12.2010 12:56 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31)
|
habe gerade den link bekommen. falls noch jemand ähnliche probleme hat wendet euch an die hotline. die geben euch dann nen link zur aktuellsten version. warum der im netz noch nicht verfügbar ist kann ich gar nicht sagen... grüße sven |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 14.12.2010 06:20...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf