29.06.2018 20:14 | |
Beigetreten: 05.02.2015 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Um bei einem Kundenprojekt eine Ergänzung in einem TP177 B umzusetzen muss ich leider von WinCC Flexible 2008 SP3 UP 5 auf eine neuere Version hochrüsten . Ich habe mir den oben angesprochenen 2008 SP5 Download auf mein Field PG M3 heruntergeladen . Alle 2008 SP3 Installationen habe ich deinstalliert. Die Installation von 2008 SP5 wird bei der Installation von SQL 2014 Express abgebrochen. Im Moment habe ich keine Idee woran das liegen könnte bzw. was dann zu tun ist ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02.07.2018 06:50:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf