09.01.2019 17:51 | |
Beigetreten: 18.09.2007 Letzter Bes: 17.02.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Bei der bei Installation von WinCC Runtime Advanced V15 auf Vipa-IPC mit WES7 64Bit ist der Fehler "AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult(): - -777: FILE_NOT_FOUND. Please check the corresponding log file for more detailed information" aufgetreten. Nach weiterer Recherche habe ich den Fehler "EXE file not found: C:\Windows\sysnative\windowspowershell\v1.0\powershell.exe" in einer Log-Datei gefunden. Das Verzeichnis C:\Windows\sysnative existiert auf dem IPC nicht. Ich habe ein Runtime-Projekt auf dem IPC installiert und kurz getestet, es scheint zu laufen. Welche Auswirkungen kann dieser Fehler haben? Kann man das C:\Windows\sysnative erzeugen? GrußDateianhangSIA_WINCC_RT-ADV_V15@19-01-08_10-01-08.log.txt (74 Downloads) |
19.03.2019 11:20 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo WATWB, ich hatte so ein Problem leider noch nicht. Auf github steht etwas dazu: Als Lösung steht dort:
Deutsch:
Wenn das nicht hilft, würde ich den Technischen Support von Siemens kontaktieren. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf