23.11.2008 18:55 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
In einem Projekt möchte ich einen Instanzbaustein, der von einem Funktionsbaustein erstellt wurde verändern. Ist dies Überhaupt möglich? |
28.11.2008 18:35 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, es ist richtig, dass die Daten später im Ziel-DB gespeichert werden. Nun da ich nicht so viel Erfahrung mit STEP 7 habe (Technikerschule, im Unterricht erst von kurzem noch wurden uns die Grundlagen beigebracht) frage ich wie geht es eigentlich? So sieht den FB aus. DateianhangFB1.zip (77 Downloads) |
09.12.2008 07:31 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich nehme an, du hast dich irgendwo bei deiner schleife verhauen. hier mal ein bsp. wie wir das machen: LAR1 P#0.0 LAR2 P#0.0 L 1 T #Zaehler An05: L #Zaehler L #Anzahl_Daten >I SPB En05 AUF DB 3 L DBW [AR1,P#86.0] AUF DB 10 T DBW [AR2,P#0.0] L #Zaehler + 1 T #Zaehler +AR1 P#2.0 +AR2 P#2.0 SPA An05 En05: NOP 0 ich hoffe, dass hilft dir weiter. vg gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 09.12.2008 14:05...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf