30.12.2014 17:11 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Hallo, ich brauche einen Denkanstoß, wie ich einen Integrator in der Logo implementieren kann: Ich habe (anderer Thread) einen Impulsgeber, aus dem ich den aktuellen Wert eines Wasserdurchflusses (z.B. 4,5m³/h) bekomme und den auch als Meldetext anzeige. Jetzt wäre es schick, die geförderte Gesamtwassermenge pro Tag zu bekommen, ich müßte also im Minutentakt (diese Genauigkeit reicht) diesen aktuellen Wert aufintegrieren um dann am Ende des Tages sehen zu können, wieviel m³ insgesamt umgewälzt wurden. Das I-Tüpfelchen wäre dann noch, einen Minimalwert (z.B. 60m³) hinterlegen zu können, ist der am Ende des Tages nicht erreicht, wird die Zeitschaltuhr der Umwälz-Pumpe übersteuert und die Pumpe muß eine zusätzliche Zeit laufen, bis die geforderte Gesamtmenge erreicht ist... Das aber wäre dann wirklich nur nice to have... Irgendwie aber fehlt mir dazu der passende Ansatz! Die Durchflussmessung habe ich mal angehängt. Ciao Stefan Dateianhangdurchfluss.zip (73 Downloads) |
30.12.2014 18:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32865 Bewertung: (4064) |
Auszug aus der Hilfe zumEingang: Für die digitalen Eingänge haben Sie vier Möglichkeiten:
Für die analogen Eingänge haben Sie nur eine Möglichkeit:
Spalte "Name" "I" kennzeichnet digitale Eingänge. "AI" kennzeichnet analoge Eingänge. Schalter Ein Schalter rastet nach einmaliger Betätigung ein und wird erst nach nochmaligem Betätigen wieder gelöst.
Ein Taster ist nur solange aktiv, wie er gedrückt gehalten wird. Sobald er nicht mehr gedrückt wird, ist der Kontakt wieder offen. Sie können festlegen, ob sich ein Taster wie ein Schließer oder Öffner verhalten soll.
Sie können die Frequenz eines Eingangs voreinstellen oder während der laufenden Simulation ändern. Die Einheit der Frequenz ist Hz. Ein Frequenzeingang ist ein Sonderfall; er wird nur in Verbindung mit dem Schwellwertschalter SFB verwendet. |
30.12.2014 18:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32865 Bewertung: (4064) |
Jetzt sag doch mal, was ein Impuls darstellt? Oder ist das ein Geheimnis? |
30.12.2014 19:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ein Problem gelöst, schon das nächste! /tf/WW/de/Posts/119663#top |
Folgen Sie uns auf