Industry Online Support
Technical Forum
11.09.2013 13:31 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (2) |
Hallo, das dieses Problem mit dem Netzübergang über einen Router zu tun hat, ist mir schon klar. Abgesehen davon, das sich es hier nicht ums Internet handelt, sondern es eine reine ISDN-Einwahl in das SPS-Netz gibt, besteht auch hier ein Netzübergang. Wie wolpi@ts schon beschrieben hat, kann man durchaus die IP-Adresse der SPS auch aus der Ferne ändern, wenn man die alte kennt. Auch schon mal gemacht und es ist alles gut gegangen. Die Reise hatte ich da nicht gewonnen. Interesant wäre es nur beim Aufbau von neuen Stationen, deren SPS man nicht vorher adressieren konnte, also IP = 0.0.0.0 ist, wie kann ich ihr eine IP-Adresse zuweisen. Einge Goggle-Suchen weiter, glaube ich momentan nicht das es möglich sein wird. Es ist auf Ethernet-Ebene die MAG-Adresse des Senders und Empfängers in jedem Telegramm vorhanden (nach OSI-Schichtmodell in der Schicht 2). Erst in der Schicht 3 kommt die IP-Adresse hinzu. Ohne MAC-Adresse keine Kommunikation. Ist diese nicht bekannt wird ein ARP-Request als Ethernet-Broadcast gesendet. Darauf hin anworten die Teilnehmer mit der MAC-Adresse und ihrer IP-Adresse, die man sich dann merken kann. Mach jeder PC so (s.h. ARP) Hier scheint das Problem. Vermutlich nutzt der Step 7 Manager beim Ermitteln der Ethernetteilnehmer einen solchen Broadcast und dieser wird wohl nicht vom Router weitergeleitet, oder er antwortet mit seiner eigenen IP-Adresse. Es scheint in dieser unteren Ebene keine Durchlässigkeit über den Netzübergang zu herrschen. Ich kenne da jetzt keine Lösung mehr, so werde ich wohl doch eine Reise tun, oder die MMC-Karte zuvor beschreiben. Gruß Paul |
12.09.2013 08:23 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
[QUOTE]Es scheint in dieser unteren Ebene keine Durchlässigkeit über den Netzübergang zu herrschen.[/QUOTE]
Das wäre ja auch schlimm. Eine MAC Adresse wir immer nur bis zum nächsten Router sichtbar sein, soweit wie es wirklich noch ein Ethernet Strang ist (geswitcht). Sobald der Router eingreift ersetzt er die Absender MAC durch seine eigene. Ein ARP wird immer nur dann gesendet, wenn das Gerät eine MAC Adresse zu einer bekannten IP Adresse sucht - und diese IP im gleichen Subnetz wie die eigenen liegt. Anderenfalls wird mit dem ARP die MAC des Routers ermittelt und das Paket dort hingeschickt. Siehe auchhier: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/94452 Das wiederum betrifft aber nur IP Traffic. Die Zuweisung der IP im Step7 erfolgt über DCP unddas arbeitet rein auf MAC Ebene. > Hier ist kein ARP im Spiel, aber das (Layer 2)DCP Telegramm schafft es auch nicht über den Router. Vielleicht ist jemand vor ort, der mit dem PST einmalig die IP setzen kann? http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/19440762 |
12.09.2013 08:23 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
/doppelpost |
Zuletzt bearbeitet von: Rated X am: 12.09.2013 08:24 |
|