28.04.2013 19:07 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
man kann di IP am Display der Logo ändern. Programm Netzwerk IP Adresse mit Pfeiltasten und Ok Taste die IP verändern und speichern.
|
28.04.2013 19:49 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Über die Logosoft geht das auch. Hast Du auch die ESC Taste gedrückt zum ändern??? |
28.04.2013 19:52 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Ja klar ESC Taste habe dabei verwendet aber der Curser bleibt weg im Display der Logo. |
28.04.2013 21:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Programm auf der Logo? Dieses gestoppt, bevor du ins Menü zu den IP-Einstellungen bist? |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.04.2013 13:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Die FB verwaltet die IP-Adressen, der "Minirouter" dient also in deinem Fall als Netzwerk-Erweiterung. Mach es so, wie beschrieben. |
Folgen Sie uns auf