01.03.2012 16:15 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (3) |
Ich bin da sehr interessiert. Ich würde mich freuen wenn du etwas ausführlicher berichten könntest. |
02.03.2012 23:45 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
So ich hab das Tutorial fertig (siehe Anhang). Falls ihr Fehler findet (also jetzt keine Rechtschreibfehler) bitte melden. Wie gesagt funktioniert das ganze momentan nur mit einem Android-Handy. Wer iPhone-Apps entwickeln kann, sollte sich aber mal die LibNoDave-Bibliothek anschauen, welche auch von S7Droid verwendet wird (zur LibNoDave gab es hier auch schon einige Threads). Mir fehlt in der iOS-Entwicklung noch die Erfahrung, aber die Lib selbst ist gar nicht so schwer im Handling. Ich habe hier z.B. auch eine kleine Windows-Anwendung in C# .NET mit der LibNoDave geschrieben, welche wie S7Droid auf alle Eingänge, Ausgänge, Merker, Datenblöcke zugreifen kann. Funktioniert einwandfrei. Also, vielleicht findet sich ja noch ein iOS-Entwickler, der (bis wir unser Bauprojekt fertiggestellt haben) eine App schreibt. Dann müsste ich mein iPhone nicht gegen ein Android-Device tauschen DateianhangLogo mit Android.pdf (951 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 02.03.2012 23:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich13 Benutzer |
03.03.2012 09:44 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
@ PacmanII Grossartig vielen Dank führ deine Mühe dieses Forum müsste man erfinden, wenn´s es nicht schon geben würde Puffel (Themenstarter) |
03.03.2012 10:27 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (3) |
Vielen dank! |
13.03.2012 15:04 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe eine iPhone/iPad App zur Hausautomatisierung entwickelt. Da die Projekte zu Hause oft sehr unterschiedlich sind, benutzt die App einen sehr generischen Ansatz um allen Ansprüchen gerecht zu werden und auch ohne iOS Programmierkenntnisse kann jeder seine persöhnliche Fernbedienung für sein Haus bauen. Wie geht das? Die App sendet im Prinzip nur Zeichenketten die man selber definieren kann. Der Verbindungspunkt muss also Strings lesen können und kann diese dann entsprechend auswerten. Z.B. sendet die App "tor auf" an eine bestimme IP und das Gerät was diese IP besitzt muss diese Zeichenkette dann lesen und darauf reagieren, vielleicht kann eine solche Funktionalität in die Siemensgeräte programmiert werden. Auf meiner Webseite könnt ihr euch auch Projekte anschauen die andere Benutzer gebaut haben. Ich hoffe das wird nicht als Werbung gelöscht:http://netio.davideickhoff.de Wenn die Siemensgeräte ein eigenes nicht String-basiertes Protokoll benutzen und es genug Interesse gibt, kann ich die App auch dementsprechend anpassen. Viel Erfolg an alle Bastler! |
Zuletzt bearbeitet von: dme2103 am: 13.03.2012 15:12Zuletzt bearbeitet von: dme2103 am: 13.03.2012 15:05 |
|
13.03.2012 15:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Bei der Logo wird es eher schwierig werden...... aber, Interesse wird mehr als genug da sein. |
04.04.2015 15:15 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Tutorial funktioniert übrigens auch mit der 0BA8 |
Folgen Sie uns auf