21.03.2012 15:06 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen hat schon jemanden eine PN CPU als passiv betrieben in einem Netz? Was gibts hier zu beachten? |
23.03.2012 15:48 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, was ist denn dein Kommunikationspartner? Du kannst zum beispiel über FETCH/WRITE auf deine CPU als passiven Partner zugreifen. Vielleicht hilft dir das schon weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24690891 Und hier noch eine Beispielapplikation mit einem OPC Client: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21523291 |
26.03.2012 17:17 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Aha, ich dachte Du hast einen PC als aktiven Verbindungspartner. Ok also FETCH/WRITE geht nur zwischen PC und CPU. Ichbin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe. Was genau meinst Du mit passiv? Wenn Du unbedingt ISO-on-TCP machen musst brauchst du dafür TCON den Du in deiner Partner CPU aufrufen musst. Eine S7-Verbindung mit PUT/GET kommt gar nicht in Frage? Das wäre nämlich meiner Meinung nach eher das was Du brauchst: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44868202 |
28.03.2012 13:26 | |
Beigetreten: 08.02.2006 Letzter Bes: 09.08.2022 Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo DateianhangKonfigOnBordPN.AWL.zip (93 Downloads) |
28.03.2012 13:58 | |
Beigetreten: 08.02.2006 Letzter Bes: 09.08.2022 Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hier noch eine Datei mit dem Baustein für den Verbindungsaufbau DateianhangKommunikation.AWL.zip (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf