Industry Online Support
Technical Forum
28.02.2013 14:07 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Hinze, rufst du den Baustein im OB 100 oder OB1 auf? Der Baustein braucht länger als einen Zyklus, also sollte er im OB1 Umlauf liegen und halt mit false durchlaufen werden. Hier noch das Beispiel das du wolltest: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen? Verbindungsaufbau Der Verbindungsaufbau wird durch eine positive Flanke am Eingangsparameter "REQ" des FB65 "TCON" gestartet. |
Folgen Sie uns auf