01.08.2017 08:13 | |
Beigetreten: 29.08.2011 Letzter Bes: 17.06.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen,, ist es möglich eine PN IO-Baugruppe für den IO-Test selber einzubinden? Über GSD oder ähnliches, oder muss ich mich dafür an den PM wenden? Grüße vom PowerSlave ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01.08.2017 09:23:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.08.2017 08:36 | |
Beigetreten: 29.08.2011 Letzter Bes: 17.06.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
..es ware ja eine Siemens-Baugruppe, die auf der ET200S basiert.... |
01.08.2017 08:44 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2983)
|
welche genau ? |
01.08.2017 08:50 | |
Beigetreten: 29.08.2011 Letzter Bes: 17.06.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Die IMPN von SIBAS PN Mobility Bahnautomatisierung..... |
Folgen Sie uns auf