14.09.2017 08:15 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein Simatic Mobile Panel (ITP1000) mit Windows 10 IOT. Ist es möglich bei diesem Gerät die Single Touch Funktion zu aktivieren? Ich benötige die Funktion, um den "Rechtsklick" durch langes gedrückt halten auszuschalten. Ich habe Versucht das Programm SIMATIC Switch Touch Mode (https://support.industry.siemens.com/cs/document/99919105/simatic-ipc-switch-touch-mode-umschalten-zwischen-singletouch-und-multitouch-modus?dti=0&pnid=16763&lc=de-WW) zu installieren, allerdings bekomme ich dann die Fehlermeldung, dass nur Windows 7 unterstützt wird. Ich hoffe, jemand hat eine Lösung für mich. |
Folgen Sie uns auf