09.02.2009 23:13 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Hallo, Ich brauche eine rampe aber schaff es nicht so wie ich will. Also wenn Monat Januar will ich das um 8:00uhr rampe hoch fährt (Sonnen aufgang) und um 18:00 uhr wieder runter. Mit 2 Schaltuhren ja kein problem. (1. zum hochfahren 2. zum runter fahren) Aber kann man das nicht mit einer uhr lösen? Will(muss) bauteile einsparen. Ist es nicht mit einer Uhr möglich dir rampe um 8:00 uhr hoch zu fahren und um 18:00 uhr wieder runter? DateianhangTest_4517.zip (32 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 09.02.2009 23:45Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 09.02.2009 23:41Hab mal eben ein beispiel hinzugefügt wo es eben 2 uhren braucht. Eine fürs einschalten eine fürs ausschalten (via rampe). Geht das nicht mit einer uhr auch? (Mit weniger bauteilen) Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 09.02.2009 23:27 |
|
10.02.2009 07:54 | |
Beigetreten: 24.07.2006 Letzter Bes: 16.04.2020 Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hier ein Beispiel: Ersetzte den Eingang gegen eine Schaltuhr. Hoffe das hilft. DateianhangRampe.zip (45 Downloads) |
10.02.2009 17:30 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Danke aber das hilft nicht weiter. Ich brauche einmal Sonnen Aufgang über En 0>1 L1=83% zu mittag solls dann für 2 stunden hoch über Sel 0>1 L2=100% nach denn 2 stunden wird Sel 1>0 L1=83% und abens mit St 0>1 geht die rampe wieder runter. Alles kein Problem. Nur brauch ich 1 Jahresschaltuhr (je Monat) 1 Wochenschaltuhr für Sonnen Aufgang (je Monat) 1 Wochenschaltuhr für Mittags Sonne (das ganze Jahr gleich) 1 Wochenschaltuhr für Sonnen untergang(je Monat). Mein Problem ich will die Wochenschaltuhr für den Untergang einsparen. Gibts da ne möglichkeit? Habs mit selbsthalte relais versucht, bsp. Sonnenaufgang 8uhr, Sonnen untergang 18uhr mit einer Uhr nur wenn jetzt 18uhr schaltet En auf Anologrampe ab. ergebnis Rampe sofort auf 0 über selbsthale relais En ansteuern und damit 1 auf En der rampe bleibt. Und wenn rampe auf 0 mit einen NOT vom AQ1 auf das R vom relais. Doch das geht so nicht..... Brauche jetzt 12 Jahresschaltuhren (für monat 1-12) 12 Wochenschaltuhren für sonnen aufgang (jedes Monat eine) 12 Wochenschaltuhren für sonnen untergang (jedes Monat eine) 1 Wochenschaltuhr für Mittags (Jedes monat gleich[83%>100%>83%[) Macht 37 Schaltuhren. Und suche eben ne lösung um nur 25 verbauen zu müssen. DateianhangTest_4517v0.2.zip (32 Downloads) |
Folgen Sie uns auf