Industry Online Support
Technical Forum
31.03.2011 20:33 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, Ich bin gerade beim erstellen einer Steuerung mit der Siemens LOGO, es geht um eine Beschattung die ich realisieren möchte. Vier Bedingungen sollen gesetzt werden (Taster Abschattung EIN; Wochenschaltuhr;Jahresschaltuhr und Innentemperaturfühler) dann sollen alle Jalousien erst einmal Hochfahren danach Pausenzeit und danach eine Bestimmte Zeit Runterfahren (Abschattung) wird eine Bedingung nicht mehr erfüllt fahren die Jalousien wieder hoch. Mein Problem ist das beim Einschalten der LOGO (z.B. Spannungsausfall in der Nacht) immer die Jalousien hochfahren, da ja über das ODER Glied gleich eine 1 gesetzt wird....... vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben. DateianhangBeschattung1.pdf.pdf (106 Downloads) |
31.03.2011 23:18 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hi lagerleiter Schon wieder ein pdf und stehend Häng bitte deine Schaltung in einen zip rein dann wird dir gerne einer weitehelfen gruss pepp |
01.04.2011 07:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ließ dir mal die Hilfe vom Anlaufmerker durch ..... |
Folgen Sie uns auf