24.02.2013 10:14 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo mosiah, probiere es mal mit den Einstellungen (siehe Anhang). |
24.02.2013 11:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Da die Logo zwar 4-20mA erfassen, aber nur 0-10V ausgeben kann, mußt du deinen FU auf 0-10V einstellen. Die Wandlung erfolgt dannin Erweiterung des Beispieles von 190B wie im Anhang! Die Richtungsauswertung muß dann mit zwei Analogschwellwertschaltern erfolgen! Über den MUX wird das Richtige Sollwertsignal an den FU weitergegeben. PS: Läßt du das Signal des Joystick über einen Widerstand von 500 Ohm laufen, so bekommst du ein Spannungssignal das sich ohne Erweiterungsmodul mit der Logo auswerten läßt! DateianhangAnalosplitting.zip (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.02.2013 11:29 |
|
24.02.2013 11:43 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, der Ansatz ist genial! |
24.02.2013 14:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! So würde das aussehen, wenn du aus den 4-20mA 2-10V machst und das an den Analogeingang der Logo legst. Am Ende kommen dann wieder 0-10V für jede Richtung heraus! DateianhangAnalosplitting 2-10V.zip (63 Downloads) |
24.02.2013 18:21 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo motmonti, da muß ich Dir leider widersprechen. Das analoge Erweiterungsmodul AM2 AQ (6ED1 055-1MM00-0BA1) kann: 0 ... 10V 0 ... 20mA 4 ... 20mA DateianhangLOGO! im Detail Seite 9.pdf (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 24.02.2013 18:28Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 24.02.2013 18:26Edit: PDF angehangen. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf