23.06.2018 11:38 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine neue Logo 8 und 3 der 1 Generation. Kann ich über die neue Logo die anderen drei auch mit Bildern unterlegen ? Es laufen alle logos als master. Bitte um Hilfe . Bin auch für Vorschläge offen. Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.06.2018 09:17:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.06.2018 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Hier mal ein ganz einfaches Besipiel. Im Webeditor drei Seiten eingerichtet, jeweils eine für LOGO!8.2 und jeweils eine für jede LOGO!8.0. Auf der jeder Seite eine Schaltfläche eingerichtet, mit der jeweils Q1 der zugehörigen LOGO! geschaltet. Mit Rückmeldung in der Schaltfläche (Farbwechsel), ob Ausgang an (grün) oder aus (grau) ist. DateianhangStrangeland.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf