08.04.2016 18:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe mir auch einmal Gedanken zur Aufgabenstellung gemacht. Das mit dem Temperaturanstieg von 1K/s habe ich so verstanden, das auf keinen Fall schneller geheizt werden darf. Somit habe ich die Vorgabe der Solltemperatur einer Analogrampe überlassen, welche von 0-40K hochläuft und das mit einer Änderungsgeschwindigkeit von 1K/s. Der Füllstand wird ebenfalls analog erfasst und in Abhängigkeit von 75%-Schwelle werden beide Tauchsieder aktiviert. Sind die 40°C erreicht, werden die Tauchsieder abgeschalten. Was die Anzeige der Rstlaufzeit angeht habe ich das noch nicht ganz verstanden. Woraus soll die ermittelt werden, rein nach Zeit, also über die Temperaturdifferenz und der Aufheizgeschwindigkeit, oder etwa über Wassermenge und Heizleistung? DateianhangTauchsieder.zip (5 Downloads) |
08.04.2016 19:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Ich habe die erste minimalistische Version nach Studium des Themas noch etwas erweitert. So wird jetzt die Isttemperatur erfasst und als Startwert für die Aufheizung übernommen. Als Sollwertvorgabe wird jetzt ein Zähler in Verbindung mit einer Arithmetik genutzt. Die max. Aufheizgeschwindigkeit wird durch den Impulsgeber vorgegeben. Die jetzige Einstellung dient nur zu Testzwecken und muß noch auf die Vorgaben eingestellt werden.DateianhangTauchsieder2.zip (13 Downloads) |
08.04.2016 19:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Sorry, aber ich hatte mir nicht jede Antwort im Thema durchgelesen. |
Folgen Sie uns auf