08.04.2016 21:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Ändert aber nix am Programmablauf, nur an den Parametern und die kann der TE sich ja selber anpassen. Schließlich ist es seine Schularbeit! Im Anhang mal die Variante mit Restzeitberechnung aus Volumen und Temperaturunterschied. Alles bezogen auf 1000W Heizleistung und gerundeter Gesamtheizzeit. Bei Zuschaltung des zweiten Tauchsieders halbiert sich die Zeit über die Umschaltung des Rechenwertes durch B013. Viel Spaß beim Testen und schönen Abend noch! Vielleicht kann der TE seine unterschiedlichen und durch das Thema wechselnden Anforderung nochmal zusammenfassen und sich für ein Konzept entscheiden!? DateianhangTauchsieder2.zip (57 Downloads) |
08.04.2016 21:59 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Jetzt habe ich sie nochmal richtiggestellt. DateianhangÜbun-01_V5 zum zippen.zip (47 Downloads) |
09.04.2016 09:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So, jetzt sollte es wieder funzen! Ein Fehler in der LOGOSoft, wenn man die Analogverbindungslinien trennt, fehlt die Werteübergabe. DateianhangTauchsieder3.zip (56 Downloads) |
09.04.2016 11:49 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti, nein, ich liege falsch. Q2 war aktiv somit halbiert sich ja die Zeit. Tschuldigung, Ich bin leider Anfänger. LG |
Folgen Sie uns auf