Industry Online Support
Technical Forum
27.01.2010 08:35 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich habe hier ein Problem mit einem Dell Latitude Notebook; - Win XP und Service Pack 3 - Step 7 V5.4 + SP5 Jedesmal, wenn der Laptop in den Standby gehen will (beim Zuklappen bzw. nach einer Zeit x ohne Benutzung), bekomme ich einen Bluescreen. Die Minidump Meldung dazu sieht immer so aus: On Wed 27.01.2010 05:47:22 your computer crashed This was likely caused by the following module: s7opcsrtx.sys Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0xCD4, 0x20A0001, 0x87A2A3C0) Error: BAD_POOL_CALLER Dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini012710-01.dmp file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\s7opcsrtx.sys product: SIMATIC Device Operating System® company: SIEMENS AG description: PROFINET IO RT-Protocol (LLDP) Welcher Dienst oder Prozess verbirgt sich hinter diesem Treiber? Weder unter Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste noch als Prozess im Taskmanager ist der Treiber zu finden. Ich würde gerne diesen Treiber händisch beenden, um mal zu gucken, ob der Rechner dann in den Standby geht. Gruß Jörg |
Folgen Sie uns auf