12.05.2008 14:19 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hier ein Link zu einem Handbuch. ACHTUNG ! SpieleNICHT unbedacht mit dem dort enthaltenen Wissen. Mann sollte schon wissen wass man tut. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=880+m&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10805055 + Handbücher/BA SINUMERIK 888 Softwarestand 1/2/3/4/5/6 Inbetriebnahme-Anweisung laden. (Etwa 7 Link von oben auf der 1.Seite ) Schau dir mal die Seite 4-3 an. an U und V/N sollten 230 Volt anliegen. Vieleicht fehlt hier das Kabel. |
Zuletzt bearbeitet von: gravieren_ am: 12.05.2008 14:23Karl |
|
12.05.2008 16:45 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Achso.. Sorry.. PLC daten hab ich.. Ebenfalls die Sicherungs Diskette mit der Ganzen Maschinen Daten.. (Software) Freund wollte mir so ein PG Programm Rüber M@il en aber.. Denn habe ich danach Nicht erreichen können.. Warum weiss nicht.. Gruss Demir.. |
12.05.2008 16:54 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ja.. Die Brücken Sind Drin.. Für Fan Controller und Enable.. Gruss Demir.. |
12.05.2008 17:02 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Karl Melde Mich Sofort sobald ich im Hotel bin.. in ON Modus.. Der Lade Macht Dicht.. Alle Arbeiter sind inder Umkleide.. Gruss Demir.. |
13.05.2008 17:34 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Was "Spricht" die Maschine. Wie weit bist du. |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf