27.07.2019 17:39 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit dem aktuellen LOGO Soft comfort, Version 8.2.1.: Habe ein LOGO-Netzwerk mit 5 Logo8 (FS04) aufgebaut und programmiert, es funktioniert auch alles, die Programme sind übertragen, sie laufen auch alle, die LOGOs finden sich untereinander und übertragen auch die entsprechenden Befehle zum Schalten der der Ausgänge und Meldetexte, ich kann jede einzelne über das LOGO soft anhalten und starten. Trotzdem steht in der grafischen Darstellung der einzelnen LOGO-Module in der Netzwerksicht des LOGO-Soft jeweils ein rotes Fragezeichen. Wenn ich dies mit dem Mauszeiger anfahre erscheint der Hinweis "Kein Zugriff auf das Gerät möglich". Was muß ich tun, damit das verschwindet? Danke schon mal, und allen ein schönes Wochenende ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/29/2019 06:09:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.07.2019 18:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Das Handbuch sagt dazu, dass das konfigurierte Gerät nicht erreichbar ist. Lese dir mal den Hinweis dazu durch, die entsprechenden Seiten sind im Anhang. Wenn ich im Netzprojekt online gehe, wird das Netzwerk nach erreichbaren LOGO!s gescannt. Für diese Zeit wird in der LOGO!, wo ein grüner Haken vorhanden ist, das rote Fragezeichen eingeblendet, bis die LOGO! gefunden wird. Video dazu im Anhang. Hast du denn alle diese LOGO!s im Netzwerkprojekt? Sind sie mit dem PC verbunden? DateianhangOnline gehen im Netzwerprojekt.zip (159 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf