14.04.2011 08:48 | |
Beigetreten: 16.04.2008 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, einer unserer Kunden hat eine Single Station mit PCS7 V6.0 SP2. Seit einiger Zeit kommt eine Fehlermeldung als Leittechnikfehler "Kein Zugriff auf SQL Server, Datenverlust möglich". Er hat mir einige Screenshots geschickt, von der Ereignisanzeige von Windows. Kann mir jemand sagen, was die Ursache dieser Fehler sein kann? Danke schon mal F4F DateianhangScreenshots.zip (255 Downloads) |
19.04.2011 13:51 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, siehe FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37696303 In der Liste ist der Fehler beschrieben. zeile 334. Sollte nur auf dem CAS auftauchen. Musst Dich aber wahrscheinlich zur Analyse an die Siemens Hotline wenden |
17.12.2015 08:55 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (1) |
genau das Selbe Problem, neustart hilft nicht! laut der vorgeschlagene Maßnahme. andere Lösungsmöglichkeit? |
Folgen Sie uns auf