13.01.2017 09:50 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Ich werde mir mal die aktuelle OpenSuSE Version auf einen Rechner schaufeln und es damit versuchen. |
13.01.2017 10:56 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Sorry, habe ich falsch verstanden. Hier dann also nachgeholt. Ich habe die LOGO! als Master laufen (ist sie doch?)
Martin |
13.01.2017 11:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Probier mal das, wie es im angehangenen Video gezeigt wird. Extras > Übertragen > FW-Version. Dann wird dir die Schnittstellenauswahl angezeigt. Klicke auf das blaue Doppelpfeilsymbol. Jetzt scannt die Software nach erreichbaren LOGO!s. Wird dir dann im Fenster darunter eine LOGO! angezeigt, hat sie deine LOGO gefunden. Doppelklicke auf den Eintrag und die IP-Adresse deiner LOGO! wird als Zieladresse im Eingabefeld darüber angezeigt. Wird dir dann die FW-Version angezeigt, kann sich die Software sich auf jeden Fall mit der LOGO! verbinden. DateianhangSchnittstellenauswahl.wmv (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf