06.12.2018 04:32 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 3112 Bewertung: (512) |
Hallo Julien,
dein Windows ist zu modern. Solltest den Build 1709 oder 1803 verwenden. Unterstützte Betriebssysteme für STEP 7 Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
08.01.2019 15:20 | |
Beigetreten: 08.12.2016 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei mir. Hast du schon eine Lösung gefunden? MFG Jakob |
12.02.2019 16:19 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, ich würde den virtuellen Arbeitspeicher einstellen. Siehe den Link unter "Windows 10: Auslagerungsdatei selbst einstellen" http://techmixx.de/windows-10-auslagerungsdatei-selbst-einstellen/ Bei Windows 95, 98 und auch bei XP gab es früher mit STEP 7 das Problem, dass der Speicher für die Auslagerungsdateien nicht ausreicht. Man konnte STEP 7 manchmal gar nicht öffnen (interner OLE Fehler). Nach der Einstellung auf Benutzerdefiniert hatte es dann funktioniert und die Performance war auch schneller. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf