27.12.2014 10:37 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers Ingo3
|
07.01.2015 16:47 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Vlt liegt es daran, dass der PC Adapter USB (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62195483) max. nur 1,5 MBit kann. Wenn Du eine höhere Busgeschwindigkeit eingestellt hast, kannst Du das zwar runter laden, aber nach dem Neustart ist die Geschwindigkeit aktiv und dein USB-Adapter kann nicht mehr zugreifen. Entweder spielst Du mit einem PG oder CP (der bis 12 Mbit kann) eine neue Konfiguration ein oder setzt die CPU zurück (https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=29564002699&Language=de-DE&TopicId=24570788363, geht aber angeblich bei neuester FW nicht mehr) Eine andere Möglichkeit ist, dass Du nicht mehr das kurze MPI Kabel verwendest, das den Adapter beilag. Der braucht nämlich noch 24V von der S7-CPU (siehe auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73131755). |
|
|
Folgen Sie uns auf