21.03.2018 21:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Damit du einen groben Ansatz hast hier mal ein Lösungsvorschlag. Über Taster 1 wird der Ablauf gestartet und der Zähler bekommt den ersten Impuls. Damit beginnt die Einschaltverzögerung (Pause) und wenn diese abgelaufen ist, läuft der Motor rückwärts bis auf den Endschalter. Das Öffnen des Endschalters zählt den Zähler um 1 weiter und der nächste Schritt läuft ab. Die Endschalter dienen nur der Impulsgabe und nicht dem Punktgenauen Stop des Antriebes. Um Grundstellung und das habe ich mich ersteinmal nicht gekümmert! DateianhangWippe2.zip (34 Downloads) |
22.03.2018 22:41 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Der reine Ablauf hat mich mal wieder gereizt, vor allem die 2 (bzw. variabel vielen) Durchläufe (weiter hinten kam noch eine anders lautende Beschreibung, die für mich allerdings etwas undurchsichtig/unlogisch war, deshalb bleib' ich mal bei der Ersten). Und wie genau funktioniert das eigentlich mit den 0-10V? Woran erkennt man da die Richtung? Ist da noch ein zusätzlicher Ausgang? Oder über 5V in die eine und drunter in die andere? Ich hab' jetzt mit B027 und B029 einfach erst mal 2 Binärausgänge geschaffen, die die Kipprichtung bestimmen. Da könnte man z.B. einen Analog-Muxx anschließen. DateianhangKippstation - Ablauf.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf