20.04.2016 12:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32993 Bewertung: (4078) |
Dann schau mal, ob dir dies zusagt. Lauffähig ab der 0BA4. Mit den Zeitwerten und den Ein-/Auswerten der Schwellschalter musst du schauen, ob dir die Hysterese zusagt. Die Endschalter habe ich als Öffner programmiert. Wenn es Schließer sind, einfach die Negationen entfernen. DateianhangKlappensteuerung_Auf_Zu_0BA4.zip (35 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.04.2016 13:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32993 Bewertung: (4078) |
Und was machst du bei einem Leitungskurzschluß? |
20.04.2016 16:22 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Habe etwas gemacht. Das programm is noch nicht complett, aber functioneerd DateianhangLuchtklep.zip (39 Downloads) |
20.04.2016 19:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32993 Bewertung: (4078) |
Sehr schön. Freut mich für dich. Passen die Zeiten und die Grenzwerte? |
Folgen Sie uns auf