14.11.2015 23:48 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Mal ein Beispiel zum Ermitteln, wann die abgelaufene Zeit die Restzeit erreicht. Schade, dass man die Vorwarnzeit des Komfortschalters nicht auf Minuten umstellen kann. Dann wär's erheblich einfacher. DateianhangRestkochzeit.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2015 10:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Beispiel mit zwei Ausschaltverzögerungen die gleichzeitig über den Starttaster gestartet werden. Die Zeiten lassen sich direkt am Display einstellen!DateianhangKochzeit.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2015 11:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Hier noch eine Variante von mir. Über das Display kann man die Gesamtkochzeit und die Restkochzeit. Das Programm berechnet dann die Vorkochzeit. Mit einem Taster an I1 wird der Kochvorgang gestartet und der Ausgang Q1 eingeschaltet. Ist die Vorkochzeit abgelaufen, wird der Ausgang abgeschaltet und im Display der Text "Vorkochen Ende" eingeblendet. Mit einem weiteren Taster an I2 kann der Restkochvorgang eingeleitet werden und der Ausgang wird wieder eingeschaltet. Ist die Restkochzeit abgelaufen, wird der Text "Kochen beendet" eingeblendet und der Ausgang abgeschaltet. Mit dem Taster an I1 kann dann ein neuer Kochvorgang eingeleitet werden, Wird während des Kochvorgangs der Taster an I1 betätigt, wird der Kochvorgang abgebrochen. DateianhangKochzeiten.zip (74 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf