Industry Online Support
Technical Forum
03.01.2010 20:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Warum nicht? Logo selbst hat 0..10V -Eingänge, oder mit Erweiterungsmodul AM2 für 0..20mA / 0..10V. Muß dann nur skaliert werden, aber dazu hat Betel schon was in der Schaltungssammlung stehen. Moment, jetzt komm ich grad ins Trudeln.... Evtl solltest du mal die Best-Nr angeben. Zuerst hab ich 2 "Einstechfühler" gefunden. Eben nen Wind/Regensensor. Denke mal, daß du den hier meinst... Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt er wohl Impulse aus, aber mein Englisch ist mies Würde jetzt mal sagen... Nein, geht nicht. Scheint einen Microcontroller zu benötigen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.01.2010 20:56Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.01.2010 20:54 |
|
03.01.2010 21:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bitteschön, hier ist das Datenblatt ....frohes Neues |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.01.2010 21:05 |
|
03.01.2010 21:14 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Das ist der Richtige. Das ist ein sehr verbreitetes Protokol.Ist glaube ich der I²C Bus. |
06.01.2010 23:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ist das I²C Protokol. Ein feiner 2 Draht-Bus aber wahrscheinlich mit der LOGO nicht anzusprechen !! |
Folgen Sie uns auf