Industry Online Support
Technical Forum
21.12.2012 15:45 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Der SIMATIC NET CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) V 2.6 wird als V2.2 projektiert. http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/59038647 |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 21.12.2012 15:45 |
|
23.12.2012 21:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo pax81, Du startest beim FC 5 den Sendeaufruf mit dem M1.5. Im Netzwerk davor wertest Du die Flanke des M1.5 aus (M3.5). Da nicht zu erkennen ist, was der M1.5 bezweckt (wann wird er 1, bleibt er immer auf 1?), gebe ich unten einen Link für ein Beispiel an. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24675522 |
Folgen Sie uns auf