17.01.2020 08:08 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo, mit TSEND_C kannst Du eine TCP Kopplung zwischen den CPU programmieren, ganz ähnlich zu AG_SEND. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67196808 Wenn Dir die Performance nicht reicht, könntest Du auch eine Profinet-Kopplung machen. Eine CPU ist Controller, die beiden anderen wären dann I-Device. https://support.industry.siemens.com/cs/at/de/view/109478798 |
Zuletzt bearbeitet von: schattenparker am: 01/17/2020 08:09:38iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf