Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2014 15:10 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also... um die primäre Fehlerursache (in meinen Augen zumindest) auszuschalten würde ich an Deiner Stelle zwei Tools verwenden. 1. den OUC Wizard (siehe Link) und 2. das HyperTerminal (falls Du noch das schöne XP nutzt, falls nicht... wird es schwierig ) Mit dem OUC Wizard kannst Du die TCP Verbindung und den Port auf dem PC definieren. Hier wäre dann die CP als aktiver Verbindungspartner mit dem Verbindungsaufbau beschäftigt... wäre ganz günstig. Der lokale Port am CP wäre dann dynamisch... so wie es der PC gewohnt ist. Mit dem HyperTerminal kannst Du eine TCP Verbindung einrichten... die auch passiv wäre... Sobald die CP die Verbindung aufbaut siehst Du dass schön... und wenn Du dann Text (ASCII) überträgst... kannst Du schon etwas anfangen. Da Du C# oder C++ Kenntnisse hast... kannst Du den "Rest" bestimmt schnell runtertippen. Viel Erfolg! J_Bell |
Folgen Sie uns auf