Industry Online Support
Technical Forum
12.08.2010 14:39 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322) |
Hallo, bei kryptischem Buchstabensalat tippe ich auf falschen Zeichenrahmen. Gruß, Kaulquappe |
12.08.2010 15:17 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Ich habe im HT die Emulation auf -automatische Erkennung- eingestellt und auch schon andere probiert. Kann man das noch woanders verstellen? Vielen Dank! |
16.08.2010 15:12 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also ich hab es hier auch versucht... mit einem MD 720-3 das ich mir "geliehen" habe. Natürlich wußte ich dazu auch die Einstellungen nicht, darum hab ich mit den Standardeinstellungen versucht an das Modem zu kommen. Mein Ergebnis war das was im Bild 1 aus dem Anhang zu sehen war. Also auch kryptische Zeichen. Erst als ich aufgelegt hab und unter den Einstellungen die anderen Baudraten durchprobiert habe, siehe Bild 2, hatte ich Erfolg. Mit 9600 Baud, 8N1 und Hardwarekontrolle... hatte ich dass was ich sehen wollte (Bild 3). Ich kann Dir nur sagen, dran bleiben... und vertraue allem nur nicht der automatischen Einstellung. Viele Grüße J_Bell DateianhangMD720-3.zip (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf