01.02.2008 12:42 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Der Name desIO Device ist dem CP schon bekannt, was mich nur stört ist, dass ich den CP nicht zum laufen kriege(Betriebszusand andauern auf Stop ) dewegen kann ich ja auch keine Verbindung herstellen bzw. nichts aus Dignose Puffer lesen. wie kann man den CP zustand von Stop auf Run umschalten???? schau ma bitte diese Beschreibung an. Thanks Dateianhangbeschreibung.pdf (90 Downloads) |
05.02.2008 11:26 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, sorry wenn ich mich erst jetzt melde hier ist eine Übersicht auf den Diagnosopuffer. was könnte ich denn bei der Projektierung falsch gemacht haben. Grüße Celiok DateianhangDiagnosepuffer.pdf (103 Downloads) |
05.02.2008 12:04 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hi ich verwende der CPU 314-1AE01-0AB0 ich kann die CP über MPI erreichen, schaue dir das mal an. habe keine idee mehr. Grüße DateianhangHW-Konfig.pdf (86 Downloads) |
12.02.2008 10:53 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo MMC 2MB SC-W1 ES:01 Bestellnummer(6ES7953-8LL20-0AA0) GRUß |
13.02.2008 09:57 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo celoki, hast du die cpu schon mal urgelöscht? sollte man immer machen, wenn man eine neue cpu einsetzt. ich kann dir die gründe zwar nicht sagen, aber daurch beheben sich am anfang viele ungereimtheiten (falls vorhanden). viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf