15.02.2008 17:03 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Sorry J_Bell.... ..ich weiss ich nervt mit meiner Fragen aber wie kann ich denn beim Einfügen von DBs eine feste Länge definieren? thank you |
20.02.2008 13:21 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hi.. Die Peripherie ist am PN IO DEVICE angeschlossen und ich habe solche anweisungen geschrieben U "S1" S "H1" //LED H1 leuchtet U "S0" R "H1" NOP 0 nur weiss ich nicht wie die Device ansteuern. wo siehste das denn in screenshot Thank you Dateianhangvariable.pdf (72 Downloads) |
20.02.2008 14:05 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, was sind die Adressen hinter den Symboliken für S0, S1 und H1? Viele Grüße J_Bell |
21.02.2008 09:58 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Moin, die adresse hinter der Symboletabelle sind die SIMATIC adresse(siehe Datei). der Device WAGO hat auch Ein-und Ausgänge, wenn ich eine taste auf die Periferie drucke ist der entsprechende Eingang auf device gesetzt. nur ich komme nicht dazu das geschriebene Programm zu starten bzw. die Ausgänge zu steuern Gruß Celiok Dateianhangsymboletabelle.pdf (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf