08.12.2006 07:53 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24) |
Guten Morgen Phil, du sprichst von zurück setzen, ich weiß nicht ob du damit das urlöschen gemeint hast oder ob du es noch nicht probiert hast. Hier kannst du nachlesen wie das Modem auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden kann: Link (Kapitel 6.4) Für den Fall, dass die Konfigurationsdatei defekt ist würde ich dir empfehlen ein Firmware update zu machen. Ist unter dem gleichen Link in Kapitel 6.3 beschrieben. Die aktuelle Firmwareversion findest du hier: Link Wenn das ganze dann noch immer nocht funktioniert, kannst du dich nochmal melden,d ann denke ich jedoch,d ass das Modem kaputt ist. Gruß! |
02.01.2007 10:04 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen und zuerst mal: Ein gutes neues Jahr! Leider komme ich mit meinem MD720-3 auch im neuen Jahr nicht wirklich weiter. Ich habe mal ein Kurzvideo (lässt sich mit Quicktime abspielen) gemacht um Euch den Status des Modems zu zeigen. Genau wie im angehängten Video gezeigt verhält sich das Modem mit und ohne eingelegter SIM-Karte. Selbst nach einem Hardwarereset stellt sich dieser Zustand ein. Ich habe mal versucht eine Service-Verbindung aufzubauen um eine neue Firmware aufzuspielen, leider ohne Erfolg. Eine Terminalverbindung funktioniert halbwegs. Beispielsweise lässt sich der Status über kurzes drücken der Set-Taste abfragen. Eine PIN Eingabe funktioniert aber zB nicht (Rückmeldung ERROR). Ein manuelles Umschalten der Betriebsart mittels AT-Befehl ist auch nicht möglich: Rückmeldung NO CARRIER So langsam glaube ich dass ich das Modem nicht mehr zum Leben erwecken kann... Hat noch jemand eine Idee? Dateianhangmd720-3_status.zip (153 Downloads) |
09.01.2007 09:33 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo Lifrasil, als Anwenderprogramm verwende ich zu Testzwecken das von Siemens bereitgestellte MAS21 (https://www.automation.siemens.com/microset/html_00/products/set21/overview.htm). Mit diesem bin ich im Zweifel immer ganz gut gefahren. (Natürlich habe ich vorher den Datenbaustein entsprechend meiner Vodafone SIM-Karte angepasst). Ein Fehler im Anwenderprogramm kann es also nicht sein. Eine falsche oder fehlerhafte Verbindung zwischen S7 und Modem schließe ich auch aus: Ich verwende das gleiche PPI Kabel, die gleiche CPU nebst Anwenderprogramm mit einem weiteren MD720 ohne Probleme. Im Anhang findest Du das Terminal-Listing. Viele Grüße Phil Dateianhangterminal.zip (125 Downloads) |
15.01.2007 11:47 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Fall für den Support? |
Folgen Sie uns auf