16.06.2015 14:37 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hi wezi, da gibt es die Möglichkeit der offenen Kommunikation mit den T-Bausteinen. Beschrieben findest du sie hier: System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2Kapitel 24da musst du zumindest keine Verbindung anlegen und auch die HW-Konfig nicht anfassenGrüße, |
FCK WAR! |
|
17.06.2015 07:16 | |
Beigetreten: 30.08.2007 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Leider unterstützt der uralte CP 6GK7343-1EX11-0XE0 V2.2 nach meiner Lesart keine offene Kommunikation. |
17.06.2015 10:23 | |
Beigetreten: 30.08.2007 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Im Gerätehandbuch für den CP stehen die unterstützten Bausteine (siehe Anhang) . Nach meinem Kenntnissstand ist offene Kommunikation mittels der FB's 63,64,65,66 zu realisieren. Diese müssten dann in beiden Stationen projektiert werden. Probieren kann man das ja mal. |
17.06.2015 11:03 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
im Kompendium ist die Möglichkeit auch aufgeführt. normalerweise schau ich da immer als erstes nach... Seite 95 |
FCK WAR! |
|
18.06.2015 09:06 | |
Beigetreten: 30.08.2007 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
So also FB 65 TCON geht auf der CP Seite nicht weil keine local_device_id für CP343 existiert |
06.07.2015 09:52 | |
Beigetreten: 30.08.2007 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Das Einzige was funktioniert ist BSEND/BRCV FB12/13 aus der StandardLib allerdings mit projektierter Verbindung. |
Folgen Sie uns auf