09.04.2021 14:43 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2706 Bewertung: (438) |
Hallo Kian, laut Speedgoat Homepage handelt es sich beim IO751 um einen PROFINET IO Controller. Das bedeutet, dass an der Speedgoat Seite PROFINET Teilnehmer als PROFINET IO Device eingebunden werden müssten. Es wird also eine GDSML-Datei für die S7-1500 benötigt. Dazu müsste die S7-1500 als I-Device konfiguriert werden. Näheres dazu findet sich im Handbuch "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16" im Kapitel "I-Devices konfigurieren". Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.04.2021 07:03 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2706 Bewertung: (438) |
Hallo Kian, laut Bild handelt es sich beim eingesetzten Gerät doch um ein IO-Device. Damit die Kommunikation zwischen IO-Controller (S7-1500) und IO-Device funktioniert, muss der PROFINET Gerätename im IO-Device korrekt gesetzt sein. Der Screenshot lässt vermuten, dass der Gerätename nicht korrekt im Gerät gesetzt ist. Zum Setzen des Gerätenamens gibt es verschieden Möglichkeiten. Beispielsweise die unter Gerätename und IP-Adresse ändern im Kapitel "Gerätename und IP-Adresse zuweisen" des Handbuchs "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16". Es kann auch sein, dass der Gerätename nicht über das TIA-Portal gesetzt werden kann, sondern im IO-Device selbst eingegeben werden muss. Dabei ist zu beachten, dass der korrekte Name eingegeben werden muss. Dieser findet sich im TIA-Portal beim IO-Device unter "PROFINET-Schnittstelle ▶ Ethernet-Adressen" als "Konvertierter Name". Viele Grüße und viel Erfolg! |
Folgen Sie uns auf