10.07.2014 04:08 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo i.man das "problem" ist das Du nur einige ausgewaehlte CP443 fuer die offene Kommunikation mittels T-Bausteinenen benutzen kannst aber NICHT CP343 (siehe auch Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der SIMATIC S7-300?). Du wirst in diesem Fall leider Deinen "Treiber" Baustein auf AG_SEND/AG_RECV umstricken muessen und die Verbindung ueber Netpro konfigurieren. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2014 02:02 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo i.man Ja, das wird mit AG_SEND/AG_RECVgenauso gehen. Der einzige Unterschied zu deroffene Kommunikation mittels T-Bausteinenenliegt in der Handhabung desVerbindungsaufbau, der bei AG_SEND/AG_RECV halt"fest" in NetPro konfiguriert werden muss (d.h. Du verliesst auch die Moeglichkeit Verbindungen ueber das S7 programm zur laufzeit auf und wieder abzubauen zu koennen,was ein grosser Vorteil der T-Bausteinene ist. Mittlerweile gibt es aber auch den FB55 "IP_CONFIG" fuer neuerer CP's, der dieCP alsauch Verbindungs Konfigurierung programmmtechnisch zulaesst so das man auch mit einem CP ohne NetPro auskommen kann). Mehr info zu den Unterschieden gibt es auch bei Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede gibt es zwischen projektierten Kommunikationsverbindungen und der offenen Ethernetkommunkation? |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 11.07.2014 10:38FB55 "IP_CONFIG" Hinweis korrigiert Cheers |
|
Folgen Sie uns auf