25.10.2007 15:57 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, also ich weiß das es auf diese Methode funktionieren muß: S7-Kommunikation mit BSEND/BRECEIVE über PROFIBUS-CPs nur über Ethernet anstatt PROFIBUS. Ich würde sagen das es hier nur noch die Möglichkeit gibt das ein Fachmann vor Ort mal prüft das man die Kommunikation hin bekommt. Leider ist so schwer was zu sagen... insbesondere wenn die S7 Verbindung, laut der Aussagen in den vorherigen Posts steht aber die Bausteine nicht funktionieren. Ich würde einzig noch nachsehen ob die S7-300 noch ausreichend Ressourcen in der CPU hat, um die Systemressource zur CP frei zu halten die notwendig ist. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Vielleicht hat noch jemand anderes eine gute Idee. Viele Grüße J_Bell |
26.10.2007 10:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, also genau dieses Programm Funktionier über Ethernet auch nciht. Anbei mal zwei Screenshots zu den Vinbindungen. |
26.10.2007 10:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
und hier das von der 400er |
Folgen Sie uns auf