02.11.2006 10:21 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo Kai, ja, die Normen. Ich kann Dich dahingehend beruhigen, dass dies aktuell die gesamte "Safety-Welt" beschäftigt und es Fragen über Fragen gibt. Insbesondere durch die neue IEC 62061 gibt es einige Verunsicherung. Du bist also nicht allein, lass dich also nicht verunsichern. Es wird demnächst aber vom SIEMENS Customer Support ein Dokument geben, dass genau da ansetzt, um Klarheit und Verständnis zur IEC 62061 zu transportieren. Das Dokument wird da veröffentlicht, wo sich die anderen Safety-Funktionsbeispiele befinden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20810941/136000 Also, wenn Du noch an der Diplomarbeit dran bist, weiterhin viel Erfolg! Viele Grüße Morten |
Folgen Sie uns auf