15.11.2020 01:00 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Guten Abend, vielen Dank nochmals für den Support. FS4 war in Version 8.3 ausgegraut. Mit 8.2.1 ging es dann und nun funktioniert auch 8.3 Leider muss ich nochmal nerven. Ich habe jetzt schon viel geschafft und scheitere jetzt aber leider wieder :) Meine Kompressoren schalten zur richtigen Zeit mit intaktem Filter (erstmal noch nur als High Signal simuliert) und entsprechendem Druck ein und aus. AN 239 bar / AUS 300 bar Nun möchte ich aber die Kompressoren gern manuell über die Webseite/App starten bei bspw 260 bar. Dies habe ich über einen Netzwerkeingang gelöst. Ich hänge jetzt aber ein einer Lösung, NQ3 zu triggern, sobald die 300 bar erreicht sind, um NI3 wieder von 1 auf 0 zu setzen. Ich habe mit sämtlichen Funktionen rumgespielt, aber keine bringt mich zum gewünschten Ziel. Haben Sie eine Idee? Ist Druck größer gleich 300 NQ3 = 0 => NI3 = 0 Vielen Dank für die Hilfe. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/16/2020 10:21:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.11.2020 09:48 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
yupp... das hab ich verstanden... Hatte mit 1.0.1 gearbeitet und mir daher Gedanken wie ich es hinbekomme :) Ich baue jetzt mal um :) Schönen Sonntag. Robert |
15.11.2020 10:51 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
hmpf. irgendwie zickt es noch. Was übersehe ich? |
15.11.2020 12:29 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hi, anbei die beiden Projekte. Ja, dass mit dem Schwellwertschalter hatte ich probiert, kam aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Dateianhang20201115-LOGO-TBZS-Steuerung-Fuellanlage-v4.zip (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf