25.07.2017 17:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich beziehe mich auf den SIOS Beitrag: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/29430270 Ich benutze die Bibliothek OH_S7... und den FB OHConfigCtrl in einer S7-1500 CPU1511C-1PN Diese soll im laufenden Betrieb umkonfiguriert werden. Soweit funktioniert das auch. Aber nach genau 4 Umkonfigurationszyklen steigt der FB OHConfigCtrl mit Fehlermeldung 16#0000_8253 aus. Ich muss dann einen Stop/Run Übergang machen, damit die Steuerung wieder läuft. Wer kann mir Auskunft zu den möglichen Meldungen am STATUS des Baustein geben? Besten Dank vorab. |
Folgen Sie uns auf