21.09.2008 21:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hi, Die Schaltplandatei Packen (z. B. zip) oder umbenennen und dies mitteilen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.09.2008 21:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
OK,jetzt mit Anhang, Hab zum besseren Simmulieren die Schaltuhren ersetzt ( I9 und I11 ) Zweite Frage. Was muss ich machen, wenn ich bei Automatik aus einen weiteren Meldetext haben will Danke JS DateianhangPOOL8.zip (89 Downloads) |
21.09.2008 22:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo JS1, Du fügst einfach eine weitere Textmeldung hinzu. Dann definierst du bei bedarf die "Priorität" aller Textboxen in Verbindung mit deren Aktivierreihenfolge. Bei nur 2 Textboxen ist es besonders einfach: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
23.09.2008 15:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Betel, danke für deine Antworten. Habs umgestellt, Der Text ist o.k ; hab in umgestellt. Bloß bei der Temperatur zwickts Ich habe nur einen Temperaturbereich von 0 bis 150 Grad. Was muß ich umstellen, um nicht 1000 Grad Range zu haben. Des weiteren möchte ich im B002 ein Delta von 7 Grad einstellen. zum Schluß eine grundsätzliche Frage: [snip]... Danke für deine Bemühungen.. JS DateianhangPOOL8.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01.10.2008 15:54neue Frage in getrenntes Thema gesplittet |
|
23.09.2008 16:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Muß ja sagen, ich versteh deine Schaltung nicht zu 100%. Habe mal bissl was geändert und angepasst, schau's dir mal an.... An den analogen Eingängen sind jetzt 2000 = 0° , 50° Dach sind z.B dnn 4000 Einheiten am AI3 DateianhangPOOL-Vorschlag.zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf